Search Results for ”期待事項を遵守”
パリ国際航空ショー2025|アンフェノール・ソカペックス
6月15日から21日まで、パリのル・ブルジェで開催される航空宇宙・防衛産業向け最先端相互接続ソリューションの展示会に出展します。. 何を期待するか: 製品ショーケース:最も要求の厳しい航空宇宙および防衛用途向けに設計された、最新のコネクタ、ケーブルアセンブリー、相互接続 ...
アンフェノールジャパン | Amphenol Global Search | Amphenol
アンフェノールジャパン株式会社は、80年以上の歴史を持つ世界最大のコネクタメーカーであるアンフェノール社の100%出資日本法人として、幅広い製品群を持ち、世界に広がるネットワーク、優れた技術開発力、優れたコスト競争力を確立した企業です。
衛星/宇宙機器向け 同軸ケーブル セレクションガイド
あるESA-3902の要求事項をクリアしており、その認定 を受けています。 宇宙というもっとも過酷な環境で使われるケーブルは、精確な同 軸性能を満足しながら、厳しい衝撃、振動、熱衝撃に耐える必要 があります。たとえば、PhaseTrackケーブルは、誘電体に独自
0J áPÇRE Level Plus LevelLimit - temposonics.com
続される装置の損傷を回避するためのものです。本書では以下に 定める図記号を先頭に配置することにより、人員の生命や健康に 影響を与えるか、または物質的な損害を発生させる可能性のある 危険を回避するための安全に関する情報および警告を強調して
0J áPÇRE HART ])f? f#0J áPÇRE - Temposonics
20 mAの設定点を制御するHART®のパラメータです。 V 体積計算モード 球体およびストラップテーブルなど、レベル計測値から体積計測値 を計算するために使用する2つの方法のうちの1つ。 VCF(Volume Correction Factor:体積補正係数)
製品、技術に関するお問合せ : 入力フォーム|お問合せ|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
製品、技術に関するお問合せ : 入力フォーム. お問い合わせは、当カンパニーが提供する航空宇宙および産業機器に関する製品に限らせていただきます。
J T ・ L J T ・ T V ・ C T V タ イ プ コ ン タ ク ト 組 立 方 法
ワイヤーに通っている付属品を分解した順序と逆に組み立てます。 挿入手順 1 インサート保持クリップにコンタクトを挿入します。 2 コンタクトを穴に入れ、保持クリップを拡げます。 3 コンタクトを固定するため、保持クリップの位置でロックします。
Our story | LID Technologies
«レースはlidの真の実験室であり、厳しい環境により、我々の製品を限界まで押し上げることができます。このフィードバックにより、センサーのパフォーマンスを向上させることができました。 lidでは、常に製品の欠陥ゼロを追求しているため、仕事がとてもエキサイティングです。
USB3F TV - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TVは、過酷な環境で動作するように設計された強化USB 3.0コネクタです。MIL-DTL-38999シリーズIII規格に基づき、このコネクターはねじロック機構を備え、液体やほこりに対して密閉されています(IP68)。軍用アビオニクス、地上車両、戦場通信、産業用アプリケーションでの使用 ...
LIDについて | LID Technologies
特に、2004年以来25の有効な特許を申請しています。新たな製品を発明し、改善することを常に目指して、当社の企業文化はアイデアとイニシアチブを奨励しています。 2023年末、lidテクノロジーズは世界的企業アンフェノールの一員となった。
USB 3.1 Gen 2 Type C Connector - Amphenol CS
www.ampenoicc.com Ampeno Information Communications an Commercia Proucts COMPACT, HIGHLY RELIABLE, HIGH SPEED CONNECTOR USB 3.1 Type C Gen 2 is the future of the USB technology providing multifunction single cable solution for Data,
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
光ファイバーソリューション. 光ファイバーコネクター; 光ファイバー終端装置; 光ファイバーアクセサリー
Not To Scale - buy.customcable.com
Not To Scale
Not To Scale - buy.customcable.com
Not To Scale
VITA 66.1および66.4 - VITAコネクタ|Amphenol Socapex
これらのコネクターは、vita 66.1および66.4のオープンアーキテクチャ仕様に適合するよう設計されており、過酷な環境での使用に耐える堅牢な技術で作られています。複数のアライメントガイド機能を備え、業界標準のmtフェルールをサポートします。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。 もっと読む すべてのコンテンツ 製品 ニュース ピーシーエヌ ドキュメント ビデオ
なぜフィルターコネクタを使わないのでしょうか|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
もしemi試験を繰り返し実施しなければいけないとしたら、、、もし機器の再設計が必要になったら、、、もしemiノイズの発生元を叩くのに1週間でも要したら、、、フィルターコネクタはとても安いお買い物になります。
「耐環境光コネクタにおけるアンフェノールの優位性」をビデオでご紹介
一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために 「耐環境光コネクタにおけるアンフェノールの優位性」をビデオでご紹介 耐環境型光コネクタにおけるアンフェノールの高い技術力をご紹介します。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。 もっと読む すべてのコンテンツ 製品 ニュース ピーシーエヌ ドキュメント ビデオ
| アンフェノール・ソカペックス - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.