Search Results for 安费诺 fae
技术公告 | 安费诺 Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
愿景和价值观 | 安费诺Socapex公司 - Amphenol Socapex
安费诺 socapex 值. 激情. 创新:产品创新、工艺创新、技术创新。 针对新市场:新应用、新客户、新地域。 服务方面:技术支持、数字支持、供应链支持。
POWERLOK 4.0 SERIES - 安费诺(常州)电子有限公司
powerlok一代系列(更新与2024年5月13日) rev c. powerlok 4.0系列(更新与2024年5月23日) rev b. hc信号端系列(更新与2024年5月13日) rev. b
C键位带二次锁 - 安费诺 - Amphenol-gec
业务领域: 系列:hc信号源系列类别:插座键位:c键位二次锁:带二次锁
38999 系列 - MIL-DTL-38999 系列 I、II 和 III、V 和 EN3645 连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex是提供高性能圆形连接器(包括 D38999、2M Micro Miniature、Rugged Ethernet、USB、Display、RFM 和 PT/451 连接器)的知名领先企业,专为国防和航空航天领域的各种关键应用而量身定制。这些电气连接器专为满足工业和军事环境的严格要求而设计,具有卓越的耐用性、可靠性和数据传输能力。
弯头,屏蔽 - 安费诺 - Amphenol-gec
业务领域: 系列:PowerLok系列类型:弯头,屏蔽连接器类型:插头安培::300安培芯位:2芯
RADLOK系列 - 电子 - 定制 - Amphenol-gec
系列介绍 >>> radlok™是一款采用radsok接触技术的1000v低成本免工具电源互连,电流额定值为70a至500a。 radlok™专为储能,电池和设备电源互连而设计。
EN3645 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 EN3645 连接器是一种高性能解决方案,它类似于 MIL-DTL-38999 系列 III 连接器,但提供更多要求,以满足最苛刻的应用。它的设计目的是在最恶劣的环境中(包括商用和军用航空航天)提供卓越的性能。EN3645 连接器的主要特点之一是具有更高的抗流体性能。
HV FLANGE SERIES - 组件 - 安费诺 - 安费诺(常州)电子有限公司
hv高压系列,安费诺(常州)电子有限公司
安费诺(常州)电子有限公司 - amphenol-gec.com
背景介绍: 安费诺集团是全球最大的电气、电子、光纤连接器、互连 系统以及同轴和扁平电缆的连接器制造商和营销商之一。 安费诺在全球实施本地化战略, 在全球设立了80多家工厂和100多个销售办事处,以便直接地向各大洲的客户提供产品和实施本地化服务。 ...
电源转换器 | 安费诺 Socapex
我们的电源专为满足现代战争的严格要求而设计。我们的解决方案提供各种 28v ac/dc、dc/dc 和 dc/ac 逆变器,包括 vme 标准和 vita62 vpx 电源,可确保为关键系统提供稳定可靠的电源。我们的解决方案符合 mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160 和 def stan 61-5 标准,即使在最具挑战 ...
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
人才招聘 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
RADSOK® | Products - Amphenol Aerospace
RADSOK® technology is based upon a stamped and formed flat grid, uniquely twisted into a hyperbolic geometry to provide robust, high-density contact to the mating pin contact.Most pin and socket technologies rely upon spring (beam element) properties of the contact elements, which tend to weaken over time. Unlike most other pin and socket solutions, the RADSOK® also utilizes the tensile ...
387TV 系列 - 7 号连接器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
387tv 系列是一种尺寸为 7 的微型连接器,以小型封装提供高速数据传输。对于需要以小巧轻便的设计进行高速数据传输的应用来说,387tv 系列连接器是一个极佳的选择。
研发 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
我们的工程实验室为产品测试和鉴定、产品专业知识和计量提供全方位的专业服务。 主要事实. 320 平方米的先进设施,配备 ...
R-VPX Evolution - VITA 连接器 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 R-VPX Evolution 是一种模块化 COTS 互连系统,超过了 VITA 46 和 47 标准。该互连系统具有 16 Gb/s 性能,可与现有的 VITA 46 连接器完全互配。4 点接触系统坚固耐用,配接力低,额定接触电流为 1.5 安培。它符合 46.30 Spec footprint 标准,可支持以太网、光纤通道、InfiniBand 和其他协议。
Amphenol Corporation - News & Events - Financial News
Selecting a year value will change the news content. Select Year:
2023
%PDF-1.7 %âãÏÓ 802 0 obj > endobj xref 802 82 0000000016 00000 n 0000003754 00000 n 0000003885 00000 n 0000005212 00000 n 0000005249 00000 n 0000005363 00000 n 0000005489 00000 n 0000006283 00000 n 0000007106 00000 n 0000007991 00000 n 0000008892 00000 n 0000009313 00000 n 0000009425 00000 n 0000009684 00000 n 0000010152 00000 n 0000010944 00000 n 0000011965 00000 n 0000012502 00000 n ...
充电枪(NACS) - 新能源汽车高压连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。