Search Results for 心 疲れた 社会
LCフィールド - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
企業の社会的責任 ... ・コネクタは、LCコードセットに頑丈で高性能なコネクタを必要とする人々にとって優れたソリューションです。IP68等級、耐衝撃・耐振動設計、特許取得済みのRJStop(R)システムにより、過酷な環境での使用に最適です。 ...
R-VPX Evolution 2.0 - VITAコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex R-VPX Evolution 2.0シリーズは、最大32 Gb/sの比類ないデータ転送速度を提供するCOTS相互接続システムで、VITA 46.30コネクタとしては最速です。これらのコネクターはOpen VPXアプリケーションに適合し、VITA 47規格を上回ると同時に、既存のVITA 46コネクターとの完全な相互嵌合および相互 ...
LID Technologies: Drive Ahead
” 2004年の設立以来、LID Technologies は常に顧客の視線に立ち、数々の成功物語を築き上げてきました。 当社は、TPMSの革新的なノウハウ、ワイヤレスエレクトロニクス技術、自動車業界の高品質要求にも柔軟に応えています。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
分销商库存 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 产品可通过我们的分销网络在全球各地销售。本页显示我们分销网络的当前库存。输入全部或部分零件编号,即可查看分销商的库存水平。
| アンフェノール・ソカペックス - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
拡張シーリングリセプタクル - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexの拡張シーリング付き38999レセプタクルは、空気漏れが非常に少なく、差圧に耐えるように設計されており、軍事用途や過酷な環境用途に最適です。これらのリセプタクルはMIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタと相互嵌合可能で、はんだまたはPCBピンコンタクトで9種類のシェルサイズが ...
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
新西兰 | 安费诺 Socapex
后置 以太网交换机和媒体转换器. 以太网交换机; 光纤媒体转换器; 电线和跳线; ps 系列:功率器件解决方案
Promi - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
Promiはコンパクトなインライン光アダプタで、狭いスペースでも簡単に設置でき、メンテナンスも容易です。既存のパッチコードに使用することができ、軍事航空電子機器、地上車両、戦場通信のアプリケーションに最適です。PromiソリューションはEN2591適合で、取り付けと保守が容易な ...
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
法的通知|Amphenol Socapex
企業の社会的責任 ... ません。したがって、アンフェノール・ソカペックスは、このようにしてアクセスされたサイトのコンテンツ、またはこれらのサイトによる個人データの最終的な収集および送信、クッキーのインストール、または同様の効果を持つ ...
紛争鉱物|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
2013年1月29日 2012年尾牙晚宴_Amphenol Assembletech
2013年1月29日晚,以“我爱祖国,我爱安费诺”为主题的2012ast尾牙晚宴于翔鹭大酒店成功举办,心系祖国,心系安费诺,大家与小家都是我们深爱的家,全体员工有情有爱齐聚一堂,共享喜悦与感动!
フォーメーションテストページ|Amphenol Socapex
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
2013年4月13日 厦门市社会福利院爱心捐赠活动_Amphenol Assembletech
秉持着安费诺人一贯以来 " 有爱 " 的作风,继 2011 、 2012 年公司组织的 " 爱心捐赠 " 及 " 绿色环保 " 的公益活动之后, 2013 年 ...
【喜报】AST荣获思明区“2022年度经济贡献奖”!
4月 21 日下午,厦门市思明区召开 “ 益企扬帆 · 一路同行 ”2022 年度经济贡献奖表彰大会,集中为思明经济社会发展作出积极贡献的企业进行表彰。 安费诺电子装配(厦门)有限公司荣获 “2022 年度经济贡献奖 ” ! 运营总监 Eric Wang 作为企业代表出席了本次大会。. 本次再获殊荣,是思明区政府 ...
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
Trucks, Buses & Trailers | LDL TECHNOLOGY
当社のリアルタイムのオリジナル機器、タイヤ空気圧モニタリングシステム( Tire Watch® TPMS )は、突然の空気圧の低下を警告し、タイヤによる煩わしい故障や重大な事故からドライバーを保護します。. Tire Watch® TPMS は、タイヤの正しい空気圧とその温度を継続的に監視します。