Search Results for 아마존 환경보조금
회사 소개 | Amphenol Socapex
1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다.. 프랑스 몽블랑 지역과 인도 푸네에 위치한 앰페놀 소카펙스는 전 세계 100개국 ...
38999 계열 - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터에 대한 높은 수준의 전문성
CTOS - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
amphenol socapex ctos는 군사 응용 분야를 위해 특별히 설계된 전술 광섬유 커넥터입니다. ctos 커넥터는 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하며 nato/stanag4290 표준에 따라 인증을 받았습니다. 자웅동체 설계의 ctos는 최대 4개의 채널을 지원할 수 있는 싱글모드 및 멀티모드 커넥터입니다.
Temposonics
6 Temposonics® TH Analog ATEX / IECEx / CEC / NEC / KCs / EAC Ex 인증 / 일본 / 승인 안전 SIL 2 등급 사용 설명서 2.5 보증 MTS Sensors는지정된 적합한활용방법2에 불구하고따른 발생 사용에도 하는 Temposonics® 위치센서및공급부속품의자재결함및불량과관련 하여보증기간을보장합니다.MTS Sensors의책임은해당장치의결함부
Environmental Testing | PCB Piezotronics
Environmental Stress Screening (ESS) is a general reliability testing term used to define the practice of exposing primarily electro-mechanical devices and delicate flight hardware to environmental stresses in an attempt to create failures and expose defects.
이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8UG-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8UG-CAPS는 MIL-STD를 완벽하게 준수하는 고성능, 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. RJFTV 커넥터가 특징인 이 제품은 8개의 기가비트 포트를 갖추고 있어 데이터 수집 및 전송, 견고한 네트워크, 전장 통신, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 시스템과 같은 ...
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
관리 팀 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX 관리 팀. 앰페놀 소카펙스의 경영진은 여러 주요 서비스 분야의 다양한 전문가들로 구성되어 있으며, 회사의 총괄 관리자와 긴밀하게 협력하고 있습니다.
REACH 규정 준수 - Amphenol Socapex
reach에 대한 자세한 정보. reach 규정과 관련하여 커넥터에 6가 크롬 사용의 위험성을 더 잘 이해하려면 보도 자료 acsiel cmg 프랑스어 읽기; 유럽 화학물질청(echa) 웹사이트를 방문하실 수도 있습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
이더넷 군용 스위치 RESMLAC-8MG-CAPS-POE - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RESMLAC-8MG-CAPS-POE는 이더넷을 통한 전력 공급을 제공하는 완전 MIL-STD 준수 관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 8개의 기가비트 포트와 IEEE 802.3af 타입 1, 802.3at 타입 2 및 802.3bt 타입 3을 준수하는 이 스위치는 포트당 최대 60W를 제공할 수 있습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
유통업체 재고 | Amphenol Socapex
유통 구매. 전 세계의 대규모 유통업체 네트워크와 협력합니다. 유통업체. 총판 재고 확인
버트 조인트 광섬유 커넥터가 있는 RJS-BKN-2UG - 광섬유 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 미디어 컨버터 RJS-BKN-2UG는 버트 조인트 광섬유 커넥터를 갖춘 견고한 이더넷 미디어 컨버터입니다. 이 컨버터는 전술 네트워크, 견고한 광섬유 링크, 전장 통신 c4IsR 및 통신 제어 시스템에 배포할 수 있도록 설계되었습니다.
인증 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
Amphenol Socapex 유통업체 | Amphenol Socapex
유통 구매. 전 세계의 대규모 유통업체 네트워크와 협력합니다. 유통업체. 총판 재고 확인
REACH 현황 | Amphenol Socapex
reach는 제조업체에 대한 환경적 책임을 도입합니다. 앰페놀 소카펙스는 이러한 규정/지침을 준수하고 고객 요구 사항을 충족하기 위해 적극 노력하고 있습니다.
법적 고지 사항 | Amphenol Socapex
사이트 게시자. https://www.amphenol-socapex.com 사이트는 Amphenol Socapex의 자산입니다.. 등록 사무소: THYEZ(74), 프랑스 자본금: 1 536,800유로 EU VAT 번호: FR59035650167 ( EC-VAT-ID ) 등록 번호: RCS ANNECY B 035 650 167 ( 등록 번호 및 장소 ) 개인 식별 번호 (SIRET): 전화 +33 (0)4 50 89 28 00 이메일: contact@amphenol-socapex.fr 주소: 948 ...
코드 세트 및 점퍼 | Amphenol Socapex
amphenol socapex 표준 milva ngva 코드셋 솔루션을 사용하면 ngva 호환 장비를 모든 ngva 군용 차량 네트워크에 연결할 수 있습니다. 가장 열악한 환경에서도 작동하도록 설계된 견고한 mil-dtl-38999 시리즈 iii 플러그는 ngva stanag 4754 표준(nato 일반 차량 아키텍처)에 따라 전술 이더넷 또는 usb 케이블에 오버몰딩 ...
비전 및 가치 | Amphenol Socapex
환경 및 사회 문제 해결의 선두에 서기 위해. 단기 및 장기적으로 올바른 결정을 내리기 위해. 이타주의. 고객, 직원, 공급업체, 주주, 자매 회사, 지역 사회, 지구를 존중합니다.