Search Results for peer work in korea
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
2010年6月6日 忆回童年 找回童真_Amphenol Assembletech
2010年6月6日,安费诺举行了六一儿童节的庆祝活动,此次活动主题为:忆回童年,找回童真。此次活动仿佛让员工又重新回到了天真活泼的美好时光。
CTR-25 Liquid Calibration Bath - KAYE
CTR-25 是一款非常适合一次最多10个Kaye ValProbe(无线记录器)或 ValProbe RT(无线实时记录器)执行后校准,也可以满足多种类型尺寸的工艺探头。具备的固件版本支持 RT ValProbe Loggers 无线实时记录器全自动校准或标准无线记录器手动校准模式。其便携式的、坚固的、高精度油槽可以轻易的满足用户对 ...
2010年7月8日 第二届新概念英语演讲比赛_Amphenol Assembletech
From:安费诺 Author:管理员 Clicks:13720times PubTime:2010/7/8 0:00
CTOL - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
La série Amphenol SOCAPEX CTOL est un système de connecteurs à fibre optique haute performance conçu pour être utilisé dans des environnements sévères tels que les champs de bataille militaires. Doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, le connecteur CTOL est capable de supporter jusqu'à 8 canaux de câbles à fibre optique monomode ou multimode.
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Amphenol Assembletech
Post: 首席材料工程师: Location: 厦门: Published: 04/18/2023: Department: 工程部: Contact Person: HR: TEL: 0592-5935162: Requirements: 岗位职责: 1. 新材料(低损耗、高阻燃)研究与开发 (含和高校、研究所合作);
Promi - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Promi est un adaptateur/prolongateur optique compact qui offre une installation et une maintenance faciles dans des espaces réduits. Il peut être utilisé sur des cordons de raccordement existants, ce qui le rend idéal pour les applications dans l'avionique militaire, les véhicules au sol et les communications sur le champ de bataille. La solution Promi est conforme à la norme EN2591 et ...
Stamping-Production-Hangzhou Amphenol JET Interconnect Technology Co.,Ltd.
Hangzhou Amphenol JET Interconnect Technology Co.,Ltd. We have imported over 30 precise high-speed presses, Hardware press precise presses and other types of pressing equipment, includes Bruderer, KYORI and ISIS.
K140 and K150 Ice Point Reference - KAYE
k140 和 k150 冰点盒为你的校准实验室提供精确地、稳定的、可靠的 0°c 参考。具有专利设计提供无与伦比的精度 (0.02 °c) 和稳定性 (0.01 °c),并且没有长期漂移。k140/150 型号可以满足任何类型的热电偶或温度传感器校准。
RoHS China 中国 RoHS 认证 - KAYE
在 2006 年的 2 月 28 号,中国颁布了一项新的法律,为《电子信息产品污染控制管理办法》(acpeip)。 acpeip 通常被称为中国 rohs,因为就禁止物质而言,与欧盟的限制有害物质指令相似。
Conformable Cable Assemblies - SV Microwave
Part # 7015-1077 2.92mm Female Bulkhead to 2.92mm Male 6" Cable Assembly for .047 Conformable Cable Available Inventory: 53
2014年1月份月度明星_Amphenol Assembletech
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺
고무 캡 - 부속품 | Amphenol Socapex
고무 캡 제품은 사용하지 않을 때 jd38999 시리즈 i, ii, iii 및 pt/451(mil-dtl-26482) 커넥터를 안정적으로 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 이 캡은 라인, 잼 너트 및 사각 플랜지 리셉터클과 호환되며 최대 200degc의 온도를 견딜 수 있는 실리콘 재질로 제작되었습니다.
11-12月员工生日会 | 共庆生辰 温暖同行_Amphenol Assembletech
寒冬生暖意,微光抚人心 岁月翻新页,时令另起行 成长不期而遇,生日如期而至 ast为11-12月生日的伙伴们举办生日庆典
www.sgxsensortech.com
www.sgxsensortech.com
Amphenol Aerospace
Created Date: 12/6/2000 3:08:49 PM
Mini Fakra Type B 1孔线端连接器 - 汽车智能互联连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
符合 ROHS 规范 | 安费诺 Socapex
均质材料中可容忍的最大浓度值 (mcv) : 铅 0.1% (按重量计; 汞 0.1%(重量百分比; 镉 0.01%(重量百分比; 六价铬 0.1%(重量百分比
披荆斩棘,喜迎开门红!致敬AST战友们,五一快乐!
2021年5月1日,美国安费诺“ 披荆斩棘,喜迎开门红 ! 致 敬ast战友们,五一快乐! ”观影节活动圆满举办。 超3000名员工及家属再次走进万达影院观赏新片。6部大片力作任选其一,满足不同年龄段,不同需求,包场包时段,豪华大气。