Search Results for soat que cubre
Contactos de alta velocidad - Amphenol Socapex
Los contactos Quadrax de Amphenol Socapex están diseñados para proporcionar altas velocidades de transferencia de datos con un bajo consumo de energía, lo que los convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones como Ethernet, AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet), pantallas de cabina y entretenimiento en vuelo. Estos contactos están disponibles en tamaño 8 y cumplen las ...
Tambores FO - Accesorios de fibra óptica | Amphenol Socapex
Los tambores Socapex FO de Amphenol son una serie de tambores de fibra óptica diseñados específicamente para su uso en entornos difíciles, como la comunicación en el campo de batalla, vehículos en tierra, aviónica militar y entornos industriales. Los tambores están disponibles en varios tamaños, materiales y capacidades de hasta 2200 metros, lo que los hace muy versátiles y adecuados ...
Freeze Dryer/ Lyophilisator - KAYE
La liofilización o liofilización en la industria farmacéutica y biotecnológica es un proceso de estabilización que se utiliza normalmente para productos líquidos en los que, a través de la sublimación y desorción, el producto final en forma de polvo ya no es compatible con el crecimiento biológico.
Contactos Twinax - Contactos de alta velocidad - Amphenol Socapex
Si necesita una solución de conectores fiable y de alto rendimiento para las normas MIL-STD-1553 y ARINC 429, los contactos Twinax de Amphenol Socapex son el camino a seguir. Estos contactos vienen en tamaño de contacto 8 y están disponibles para su uso con conectores MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 y ARINC600. Además, cumplen las normas EN3155-024 y EN3155-025, ABS1600 y ABS1607, lo que ...
Steam-in-Place (SIP)
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
FAQ | Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Micro HDAS - micro connecteur PCB - Amphenol Socapex
Le connecteur Micro HDAS PCB est un connecteur robuste à haute densité conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il présente un pas de seulement 1,27 mm, ce qui le rend plus petit et plus léger que les autres connecteurs, tout en étant solide et durable.
Service achats - Amphenol Socapex
Le volume annuel total des achats représente plusieurs millions d'euros et est classé dans les matériaux de production tels que les produits commerciaux, les biens d'investissement et les matériaux indirects (fournitures MRO). Le groupe de produits le plus important en termes de volume d'achat est le suivant :
Autoclave/Steam Sterilizer - KAYE
A probabilidade de encontrar uma unidade não estéril (Probabilidade de Unidade Não Estéril ou Nível de Garantia de Esterilidade SAL) deve, portanto, ser menor (como valor matemático) do que 10-6. Os parâmetros críticos que afetam o sucesso da validação da autoclave/validação da esterilização a vapor são. Temperatura; Pressão; Tempo
Conectores VITA | Amphenol Socapex
Os conectores VITA da Amphenol Socapex ganharam uma reputação bem merecida em toda a indústria, particularmente nos domínios militar e aeroespacial, onde existe uma necessidade de soluções compactas e duradouras que possam suportar taxas de transferência de dados de elevado desempenho. Estes conectores especializados, concebidos para backplanes de arquitetura aberta, cumprem ...
MMS3 - protimeter.com
vez que se ha pulsado durante 3 segundos o más, la cadena de texto EL DISPOSITIVO SE ESTÁ APAGANDO aparece en la pantalla. Cuando se libera, la cadena de texto desaparece y la unidad se APAGA. Cada vez que el voltaje de la batería cae por debajo del valor umbral, el indicador de la batería comenzará a parpadear.
Conectores de fibra óptica | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX ofrece una amplia gama de conectores y cables de fibra óptica. Nuestras robustas soluciones de fibra óptica se utilizan en entornos difíciles en aplicaciones tales como: comunicaciones en el campo de batalla, comunicación C5ISR, vehículos terrestres, equipos de soldados, marina, aeroespacial militar y comercial. En los últimos 30 años hemos desarrollado soluciones de ...
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido respecto a la densidad del
Boletins técnicos | Amphenol Socapex
R-VPX Evo 2: os conectores VITA 46.30 mais rápidos do mundo As mudanças na tecnologia em que os conectores R-VPX são utilizados evoluíram rapidamente nos últimos anos, conduzindo especificamente a uma procura de taxas de dados mais elevadas dos conectores baseados em contactos de cobre, que têm residido tipicamente no domínio da ...
ATUALIZAÇÃO DO VALPROBE Para ValProbe® em Tempo Real
ATUALIZAÇÃO DO VALPROBE Para ValProbe® em Tempo Real
LJT - HE308 - 38999 Series I - Série 38999 | Amphenol Socapex
Le connecteur d'Amphenol Socapex LJT LJT - HE308 - 38999 Séries I est un connecteur robuste qualifié pour répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-38999 Série I et HE308. Il offre une protection a 100% des contacts (scoop proof) pour garantir une connexion fiable et durable dans des environnements militaires difficiles. Ce connecteur est conçu avec un accouplement à baïonnette ...
MMS 2 Moisture Measurement System - Protimeter
a la que se accederá a través del teléfono / tableta y/ o la interfaz web. Cumplimiento normativo • CE • RoHS • ETL • UKCA Garantía Garantía limitada estándar por 24 meses en defectos mecánicos o del fabricante. No incluye el uso de piezas o accesorios, que tienen una garantía de 12 meses para un uso normal. DESCRIPCIÓN mm)
Travailler ensemble - Amphenol Socapex
TRAVAILLER ENSEMBLE Intégrer une PME internationale franco-indienne Rejoindre Amphenol SOCAPEX, c’est intégrer une PME internationale franco-indienne au sein d’un groupe Américain.
FAQ | Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
FAQ - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.