Search Results for socapex slx61
TV - Embase Reduced flange - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Conforme aux performances de la norme MIL-DTL-38999 Série III; Numérotation facile des pièces : Ajoutez F312 / F311 (bride réduite) ou F058 / F059 (bride réduite stand-off) à la fin de votre numéro de pièce standard.
Lancement de la série PS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex lance une nouvelle série d’appareils de puissance électrique, la série PS, qui combine le savoir-faire d'Amphenol Socapex en matière de connecteurs de puissance avec des solutions de conversion et de gestion de l'énergie répondant aux exigences les plus strictes des applications militaires. Répondre aux normes militaires les plus rigoureuses
| Amphenol Socapex
Nuestros contactos de potencia y contactos Quadrax cumplen la norma EN3155. Seguir leyendo Quiénes somos
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
Caractéristiques principales. Mécanisme d'accouplement à visser Tri Start (type MIL-DTL-38999 série III) avec dispositif anti-découplage. Carrosserie de taille 17.
PT/451-26482 Series I - PT/451 - 26482 Série I - Amphenol Socapex
Obsolescence des raccords presse-étoupes SK, KM, EK de la MIL-DTL-26482 Série I (PT,451)
Contacts Twinax - Contacts haut débit | Amphenol Socapex
Si vous cherchez des connecteurs fiables et performants pour les normes MIL-STD-1553 et ARINC 429, les contacts Twinax d'Amphenol Socapex sont une bonne option. Ces contacts se présentent en taille 8 et peuvent être utilisés avec plusieurs types de connecteurs. Ils ont été testés et approuvés selon les normes les plus strictes de l'industrie, ce qui assure leur qualité.
Standards qualité - Amphenol Socapex
Normes de qualité pour les fournisseurs. PR.PUR.0026 Exigences standard des fournisseurs. Le document PR.PUR.0026 dresse la liste des exigences standard que nous appliquons lors de l'achat de produits : la qualité, les exigences logistiques, mais aussi les exigences en matière d'éthique et d'environnement y sont détaillées.
Clés USB et Prolongateurs - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Embase à étanchéité renforcée - Série 38999 - Amphenol Socapex
Caractéristiques principales. Performances initiales proches de l'hermétisme - 1.10^-6 cm3/s sous 1 bar de pression différentielle; Disponible sur la plupart des gammes : TV, LJT, SC39, RNJ, 387TV...
TACBEAM - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique TACBEAM d'Amphenol Socapex est un connecteur hermaphrodite conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il est doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, avec des options monomode et multimode et jusqu'à quatre canaux. Le connecteur TACBEAM est qualifié M83526/20 et /21, ce qui en fait une solution fiable ...
Aéronautique militaire - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex propose une large gamme de contacts, connecteurs et solutions d'interconnexion pour l'avionique militaire et les cellules. Connecteurs pour l'avionique et les cellules d'avion Connecteurs circulaires : Les connecteurs circulaires, tels que MIL-DTL-38999 et MIL-DTL-26482, sont des connecteurs robustes et polyvalents utilisés ...
Connecteurs pour circuits imprimés haute performance - Amphenol Socapex
Le connecteur SMASH pour circuit imprimé est un connecteur modulaire à haute densité conçu pour répondre aux exigences des environnements sévères, tels que l'aérospatiale civile et militaire et le C5ISR. Avec une gamme de 7 arrangements de 132 à 450 contacts, le connecteur SMASH dépasse les exigences MIL-DTL-55302 et offre une technologie robuste qui garantit une grande fiabilité ...
Contacts - Amphenol Socapex
Contacts coaxiaux pour applications vidéo Compatibles connecteurs D38999, EN3645, EN4165, 2M, 387TV
Contacts Split Pair Quadrax - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts Split Pair Quadrax sont des connecteurs conçus pour offrir de meilleures performances en matière de diaphonie, permettent un débit de données plus élevé que celui de la Cat 5E traditionnelle. Ils sont disponibles en taille 8 et peuvent être utilisés avec des connecteurs MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 et ARINC600. Il est important de noter que la modification des cavités de ...
Unsere Geschichte - Amphenol Socapex
Socapex beginnt mit der Herstellung seiner ersten Steckverbinder: die TEI Serie 58, eine Serie von Militärsteckverbindern, die von den USA während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurden. 1960's. 1961 Einführung der Serie SL61. Socapex verjüngt die Funk-Luft-Verbindungen durch die Einführung der Serie SL61 für den militärischen Markt.
CTOL - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
La série Amphenol SOCAPEX CTOL est un système de connecteurs à fibre optique haute performance conçu pour être utilisé dans des environnements sévères tels que les champs de bataille militaires. Doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, le connecteur CTOL est capable de supporter jusqu'à 8 canaux de câbles à fibre optique monomode ou multimode.
Amphenol Socapex - Connectoren, militaire connectoren, ronde ...
Amphenol Socapex leidt de lucht- en ruimtevaartindustrie met betrouwbare interconnectieoplossingen waarop wordt vertrouwd door belangrijke spelers in commerciële en militaire luchtvaarttoepassingen. Onze robuuste connectoren zijn ontworpen om de meest veeleisende omgevingen te weerstaan, waardoor missiekritische prestaties worden gegarandeerd.
Défense | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex a également une forte présence mondiale, avec un support commercial dans de nombreux endroits, ce qui lui permet d'assister ses clients dans le monde entier. Cette présence mondiale permet également à l'entreprise de se tenir au courant des dernières technologies et tendances du marché militaire et de répondre ...
contact | Amphenol Global Search | Amphenol
AT62-201-1631-22 Size 16 female solid machined contact, 22-24 AWG, gold plated
Compétences - Amphenol Socapex
COMPÉTENCES GLOBALES Test. Le testeur électrique MK est un système automatique de test de câblage et de harnais qui permet d'effectuer les tests suivants :