Search Results for socapex
Gestion du système qualité et environnement - Amphenol Socapex
Afin de remplir cet engagement, Amphenol Socapex dispose d'un système de gestion de la qualité & de l'environnement orienté client basé sur les normes ISO 9001, EN9100, AQAP 2110 et ISO 14001. Pour toute question concernant le système qualité & environnement d'Amphenol Socapex, veuillez contacter notre équipe qualité système et ...
Contacts RF Coax - Contacts haut débit | Amphenol Socapex
Si vous cherchez des connecteurs RF adaptés aux applications nécessitant une transmission à haute fréquence, les contacts coaxiaux RF d'Amphenol Socapex sont un choix judicieux. Ils sont capables de gérer des fréquences allant jusqu'à 65 GHz, ce qui en fait la solution de fréquence la plus élevée disponible sur le marché. Ils sont disponibles en plusieurs tailles (8, 12 et 16) pour ...
EN3645 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector EN3645 de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento similar al conector MIL-DTL-38999 serie III, pero que ofrece requisitos adicionales para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en los entornos más duros, incluido el aeroespacial comercial y militar. Una de las características clave del conector EN3645 es ...
Amphenol Socapex'in ürün yelpazesi | Konektörler ve ara bağlantı ...
Amphenol Socapex, 50 yılı aşkın deneyimiyle havacılık, savunma, sanayi ve eğlence gibi sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır. Amphenol Socapex'in ürün yelpazesinin merkezinde ünlü Socapex konnektör serisi yer almaktadır.
Contacts - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
CapLock & PlugLock - Zubehör | Amphenol Socapex
CapLock und PlugLock sind Verriegelungszubehör zur Sicherung der Ports von Amphenol Socapex 38999, RJFTV und USBFTV Steckern und Kappen. CapLock ist ein Verriegelungsring, der die Kappe auf der Buchse sichert und so den unbefugten Zugriff auf den Anschluss verhindert. PlugLock ist ein Verriegelungsring, der den Stecker an der Buchse sichert und so eine zuverlässige und stabile Verbindung ...
Más información sobre Amphenol Socapex
ANFENOL SOCAPEX Nuestros productos. Amphenol SOCAPEX diseña y fabrica sistemas de interconexión reforzados para aplicaciones en entornos difíciles para las industrias aeroespacial y de defensa.. La gama de productos incluye: Conectores resistentes, Contactos para conectores Arneses para aplicaciones de Defensa
SIAL - Conectores de alto rendimiento para PCB | Amphenol Socapex
SIAL es un sistema modular de interconexión de alta densidad desarrollado por Amphenol Socapex para su uso en entornos severos, como aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares y C5ISR. Este conector híbrido está diseñado para funcionar con abrazaderas térmicas y supera los requisitos MIL-DTL-55302, lo que lo convierte en una tecnología robusta y fiable.
Miniaturisation - Amphenol Socapex
Micro connecteurs Amphenol Socapex. Amphenol SOCAPEX propose une gamme de connecteurs miniaturisés et de solutions de petite taille, fiables et à haute efficacité d'assemblage, soutenus par un support client en ligne et hors ligne.. Cette gamme de microconnecteurs haute performance comprend : µcom & TVµcom connectors
TVOP - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
El conector de fibra óptica Socapex TVOP de Amphenol es una solución de alto rendimiento para la conectividad de fibra óptica a tope en entornos difíciles. El conector presenta un diseño de conector de fibra óptica con carcasa 38999 Serie III, que proporciona robustez y fiabilidad. El inserto optimizado para terminaciones a tope tiene un diámetro de 2,5 mm, lo que garantiza una ...
Groupe de produits - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
L'équipe de direction | Amphenol Socapex
L'équipe de direction d'Amphenol SOCAPEX. L'équipe de direction d'Amphenol Socapex est constituée d'un groupe diversifié de professionnels issus de différents domaines de services clés, qui travaillent en étroite collaboration avec le directeur général de l'entreprise.
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
TACBEAM - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique TACBEAM d'Amphenol Socapex est un connecteur hermaphrodite conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il est doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, avec des options monomode et multimode et jusqu'à quatre canaux. Le connecteur TACBEAM est qualifié M83526/20 et /21, ce qui en fait une solution fiable ...
| Amphenol Socapex
Below find the listing of our distributors that carry Amphenol SOCAPEX products. Breadcrumb. Home; Les Distributeurs d'Amphenol Socapex Check distributor inventory VALUE-ADDED DISTRIBUTORS TTI Distributeur international présent sur les cinq continents. See this distributor ...
Series Five - Série 38999 | Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
EN3645 - Série 38999 - Amphenol Socapex
Le connecteur EN3645 d'Amphenol Socapex est une solution haute performance similaire au connecteur MIL-DTL-38999 Série III, mais qui présente des exigences supplémentaires pour répondre aux applications les plus exigeantes.
PT/451-26482 Series I - PT/451 - 26482 Série I - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
Caractéristiques principales:. Etanchéité aux fluides et aux poussières (IP68) Résistant aux chocs, aux vibrations et à la traction; Pas d'opération de câblage sur le terrain ni d'outils nécessaires
| Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos