Search Results for 安费诺ultrapass
EN3645 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 EN3645 连接器是一种高性能解决方案,它类似于 MIL-DTL-38999 系列 III 连接器,但提供更多要求,以满足最苛刻的应用。它的设计目的是在最恶劣的环境中(包括商用和军用航空航天)提供卓越的性能。EN3645 连接器的主要特点之一是具有更高的抗流体性能。
环境与安全 | 安费诺Socapex公司 - Amphenol Socapex
为了保护我们的员工和环境,Amphenol Socapex承诺在法国 Thyez 和印度浦那两地遵守所有适用的环境、健康和安全法规。 我们希望 我们对环境、健康和安全问题的承诺贯穿整个组织。. 我们为所有员工提供相关培训课程,使他们能够根据我们的环境和安全政策做出决策并采取行动。
连接线和跳线 - MILVA NGVA 连接线解决方案 | Amphenol Socapex
amphenol socapex 标准 milva ngva 线组解决方案使您能够将符合 ngva 标准的设备连接到任何 ngva 军用车辆网络。坚固耐用的 mil-dtl-38999 iii 系列插头根据 ngva stanag 4754 标准(北约通用车辆架构)在战术以太网或 usb 电缆上包覆成型,可在最恶劣的环境中使用。
2M 微型微型器件 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
2M 是一种微型微型圆形连接器,专为在恶劣环境中要求高性能、减小尺寸和重量的互连应用而设计。Amphenol 提供不同的 2M 连接器来满足您的所有需求,包括双启动 Acme 螺纹、三启动螺纹耦合、¼ 转卡口和推拉式快速断开连接。材料包括铝和不锈钢,并提供符合 ROHS 标准的镀层,如黑锌镍和 Durmalon 等。
SL 61 - SL 61 和 SOCA | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol SL61 连接器在娱乐行业中又称 Socapex 或 Soca,是一种圆形连接器,专为工业和娱乐市场中的 I/O 应用而设计。它由 Amphenol Socapex 于 1961 年发明,现已成为舞台灯光和调光盒电源连接的常用选择。SL61 连接器有四种不同的外壳类型,从 10 到 40 不等,并提供 13 种不同的排列方式,焊接触点从 3 到 39 ...
墨西哥 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
Powersafe - VG96944 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 PowerSafe 连接器是一种高性能解决方案,专为传输电压超过 500V 的高功率而设计,符合市场上最严格的用户安全要求。它通过了 EN61984 和 EN60664 认证,可确保在最苛刻的应用中安全使用。PowerSafe 连接器非常适合用于箱式 I/O 电源、散布在现场的电源连接器(鼓)和发电机。
026-6A07-GKB | Chameleon | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Chameleon.Contact us today for more details of Chameleon, part number026-6A07-GKB
安费诺(常州)电子有限公司
Key Characteristics Contact Amphenol for Latest Definition Critical 关键特性 Significant 重要特性 s c 6.00 ±0.10 4-M6 49.60min 65.60min 4.00 ±0.10 5.00 ±0.10
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
商用航空 | 互联解决方案的主要挑战 | 安费诺Socapex
商用航空应用的互联系统必须应对各种挑战。 其中包括确保各种飞机系统之间的稳健连接,在保持重量限制的同时管理复杂的布线网络,以及遵守严格的安全和监管标准。
2M 帽盖 - 配件 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 2M 帽盖提供大量专为 2M 插头和插座设计的保护帽盖。这些盖帽与插头、卡姆螺母和方形法兰插座兼容,提供 IP68 永久密封,确保防尘、防水、防潮和防电磁干扰功能。它们适用于战场通信、接地车辆、军用航空电子设备、导弹和无人机等恶劣环境。
以太网军用交换机 RES-SCE-8MG - 以太网交换机 | 安费诺Socapex公司
Amphenol Socapex MIL-STD-461以太网军用交换机RES-SCE-8MG是一种可管理的微型便携式以太网交换机,设计用于抵御恶劣环境。它有 8 个千兆端口,在尺寸、重量和功耗 (SWaP) 方面进行了优化,适合用于无人驾驶车辆、战场通信、移动耐用网络以及航空和舰载系统。
JT - 38999 系列 II - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 JT 连接器按照 MIL-DTL-38999 系列 II 标准设计,非常适合用于军事和航空航天工业。这些连接器具有一系列特性,是战场通信、接地车辆和军用航空电子设备等各种应用的可靠耐用解决方案。
2024 2進数 | Amphenol Global Search | Amphenol
2芯 . 180度水平安装铜排端子 ... POWERLOK一代系列(更新与2024年5月13日) Rev C. POWERLOK 4.0系列(更新与2024年5月23日) Rev B. HC信号端系列(更新与2024年5月13日) Rev. B. RADLOK系列(更新与2024年5月23日) Rev A. 产品介绍手册(更新与2024年9月24日) Rev.B.
以太网军用交换机 RJSMLAC-8UG-CAPS - 以太网交换机 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 以太网军用交换机 RJSMLAC-8UG-CAPS 是一款高性能、非网管型军用以太网交换机,完全符合 MIL-STD 标准。它采用 RJFTV 连接器,拥有 8 个千兆端口,非常适合数据采集和传输、耐用网络、战场通信、战车以及航空和舰载系统等应用。
RFM 电源 - RFM 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 提供 RFM 系列机架和面板连接器,它们允许盲插,并配有浮动固定装置。RFM 连接器符合 EN45545-2 和 NF F 61-032 标准。RFM 连接器多年来一直被原始设备制造商用于恶劣环境和铁路安全系统中。RFM 连接器的坚固性和重新定位能力也为军事应用提供了耐用性和可靠性。
fpc连接器 | Amphenol Global Search | Amphenol
Abrasion Resistant Wire and Cable Solutions. For over four decades, Amphenol TPC has been partnering with industrial automation, auto integrator and original equipment manufacturers (OEM) to engineer the best flexible wire and cable products that meet the physical demands of the job without sacrificing quality and performance.
以太网军用交换机 RESMLAC-8US-CAPS - 以太网交换机 | 安费诺Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
SL 61 和 SOCA - 用于 I/O 应用的圆形连接器 - Amphenol Socapex
什么是 mil-dtl-38999? MIL-DTL-38999 是高性能圆形连接器的标准,设计用于军事、航空航天和其他苛刻环境中的电缆到面板 I/O 应用。