Search Results for volume de securite lavabo
550905G M-Series Model MR Sanitary Application data sheet 07/13 (US)
Volume (Modbus output required) Point temperature Multipoint temperature (Modbus or DDA output required) Approval agency: Method of protection: ... info.de@mtssensors.com www.mtssensors.com USA MTS Systems Corporation Sensors Division 3001 Sheldon Drive Cary, N.C. 27513, USA Tel. +1- 919 - 677- 0100
Protocol Manual MH-Series with CANopen Safety - temposonics.com
Temposonics MHSeries with CANopen Safety Protocol Manual I 4 I 3. Structure of the SRDO, position and velocity in the process data The safety relevant function of the sensor with “S02” protocol is providing the position of the target magnet along the measuring axis.
Level Plus - Temposonics
« Facteurs de correction du volume (VCF) » pour les applications individuelles et spéciales, correction du volume à 60 °F en fonction des coefficients de dilatation thermique.
Manuel d’utilisation Manuel de sécurité Level Plus - Temposonics
la fonction de sécurité du transmetteur de niveau compatible SIL. La plage peut être spécifiée de 4 à 20 mA ou de 20 à 4 mA. Si la plage est excédée ou en cas de défaut interne, la sortie de boucle 1 sera définie sur ≤3,6 mA ou ≥21,0 mA pour indiquer l’état. L’utilisateur peut
Transmetteurs de niveau magnétostrictif pour liquide avec technologie ...
Le volume corrigé par la température du liquide du produit dans le réservoir : le transmetteur doit être commandé avec des capacités de mesure de la température. Le NSVP est calculé en multipliant le volume du liquide du produit par un facteur de correction d'un volume basé sur la température (GOVP × VCF). R Rayon sphérique
CTR-25 Liquid Calibration Bath - KAYE
Le CTR-25 a été conçu pour répondre aux exigences de portabilité, de capacité, de vitesse et de précision que l'on ne trouve généralement pas dans les bains liquides concurrents.
TVP00R CTVP00R BS-C6170 D38999/20 JN1034A Wall mounting ... - Amphenol
one part by volume with three parts by volume of mineral spir its per TT-T-291, type 1 or P-D-680, type 1 (j) 1-1-1 trichloroethane Service Rating** ** Please note that the establishment of electrical safety factors is left entirely in the designers hands, since he is in the best position to know what peak
Temposonics
Les essais de fonctionnement des circuits de sécuri- té donneront une indication fiable pour tous les composants utilisés (capteur, contrôleur et actionneur).
Nos solutions pour l'industrie - CMR Group
Nous utilisons des composants de haute qualité, conçus pour résister à la corrosion, aux vibrations et aux chocs. Nos solutions sont également dotées de fonctionnalités avancées de diagnostic et de maintenance prédictive, afin de minimiser les temps d'arrêt et d'optimiser les performances.
Data Sheet Level Plus LevelLimit - temposonics.com
6 Level Plus ® LevelLimit Data Sheet h Notified body B INMETRO C CEC (FMC) E ATEX F NEC (FM) N NEPSI K KC I IEC T CML/TIIS U UKCA X None i Protection method F Explosionproof/Flame proof I Intrinsically safe X No approval j Gas group A Group A (not available with “C = CEC (FMC)” notified body and “F = Flameproof/Explosion“ proof protection method) B Group B C Group C D Group D 3 IIC ...
Operation Manual Level Plus DDA Interface - Temposonics
‘Net Standard Volume of the Product’ – The temperature corrected volume for the product liquid in the tank, requires the transmitter to be ordered with temperature measurement capabilities.
Level Plus - Temposonics
The temperature corrected volume for the product liquid in the tank, requires the transmitter to be ordered with temperature measurement capabilities. The NSVP is calculated by multiplying the volume of the product liquid by a volume correction factor based on temperature (GOVP × VCF). R Reference Temperature
Manuel d’utilisation Interface DDA Level Plus - temposonics.com
« Facteurs de correction du volume (VCF) » pour les applications individuelles et spéciales, correction du volume à 60 °F en fonction des coefficients de dilatation thermique.
Level Plus L - temposonics.com
volume. The electrically isolated HI level detection uses a separate set of electronics and reed switch technology to offer a Digital I/O output based off of the movement of an independent HI level float. The HI level float offers mechanical testing for verification. MEASURING TECHNOLOGY
Tseeus e veu s u lue ve ele ess - temposonics.com
« Facteurs de correction du volume (VCF) » pour les applications individuelles et spéciales, correction du volume à 60 °F (15.5 °C) en fonction des coefficients de dilatation thermique.
RefineME® Transmitters - Temposonics
4-IN-1 Measurement (Product, Interface, Temperature, Volume) Stainless steel, Nickel Alloy C-276, or FEP wetted parts; Inherent Accuracy ±1 mm; No scheduled maintenance or recalibration; Hazardous area certified; Set it and forget it!
Temposonics
Avant de commencer à utiliser les capteurs de position Temposonics , lire attentivement la présente documentation et suivre les consignes de sécurité. Pour plus de détails sur SIL 2, se reporter au manuel de sécurité SIL 2 de MTS Sensors (référence : 551504). Conserver le manuel à portée pour consultation ultérieure !
Product Information Tank Farm Applications - temposonics.com
VOLUME MEASUREMENTS Liquid-level measurements are taken and converted into volume measurements using a strapping table. The Tank Slayer® level transmitter can provide the volume measurements in addition to the level measurements using (up to) a 200 point strapping table and the working capacity of the tank as shown in ‘Figure 1. Tank Slayer®
GUIDE DE SELECTION DES CAPTEURS - Temposonics
Les capteurs de position de Temposonics sont le premier choix lorsqu‘il s‘agit de répondre aux normes relatives aux zones dangereuses - y compris ATEX- (Europe), UK Ex (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse), NEC- (USA), CEC- (Canada), EAC
Introduction - Temposonics
Notre technologie Temposonics ® se base sur le principe physique de la magnétostriction. Cette technologie de mesure sans contact permet aux utilisateurs d’obtenir des informations sur la position et la vitesse des pièces mobiles dans les machines, augmentant ainsi la productivité et la sécurité. TROUVEZ VOTRE PRODUIT